浏览常见问题解答

如何恢复KVM AP5610, AP5615, AP5616 的固件?

发布日期: 04 十月 2012

"

如果KVM在升级过程中突然断电,则有可能造成固件损坏。如果KVM不能重启到OSD,可能需要恢复固件。恢复步骤如下:

需要条件:
• 有网卡的PC 
• TFTP 软件 (在网站如3CDaemon 或 PumpKIN可免费下载). 注意,必须是 TFTP.
• 网线 (cat-5 或 6, 如果网卡支持gigabit,直连线即可,否则需要交叉线)
• 本地连接到 KVM switch
• 最新的固件文件
• CMN 号。在KVM白色标签的左端。请记下这个号。

步骤:
• 用网线连接PC机网卡和KVM的网卡
• 重新配置PC机的IP地址为:10.0.0.3 子网掩码为 255.0.0.0
• 重新命名固件文件为:CMN-XXXX.fl
       o 其中 X’应该为CMN数字码。文件名大小写敏感。
• 将固件文件存放在 TFTP 服务器的root目录。
• 当KVM第一次启动,它会获得IP地址 10.0.0.2. 并寻找 TFTP 服务器10.0.0.3。如果能找到具有适合固件的TFTP服务器,则从网络启动。

注意::
• TFTP服务器必须具有所要求的文件。即在TFTP服务器上不会有任何提示。

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。