不间断电源(UPS)
电涌保护和功率调节
制冷
安全和环境监控
机架和配件
配电
预制的数据中心模块
数据中心软件
服务
数据中心、服务器机房和网络机柜
网络和电缆解决方案
查看所有解决方案
业务解决方案
家庭解决方案
获取支持
需要帮助?点击此处开始
产品文档和软件
产品指南
其他链接
自助服务
联系我们
我们的品牌
浏览常见问题解答
首先请检查KVM的当前版本号。在OSD界面,按(F4)键进入管理员菜单,下翻直到看到Firmware Upgrade菜单,按回车键,当前版本号会显示在Firmware Upgrade下面。如果需要升级,需具备下面条件:
- 用KVM随机标配的黑色9针到 RJ9 的线缆
- 一个可以运行超级终端的Windows服务器/工作站
- Windows机器应具有串口***我们建议您用一个没有连接到KVM上的计算机来做固件升级。请按照下面步骤来做KVM固件升级,并且,你只能本地连接到KVM,不能通过Telnet/SSH/FTP/Web等方式远程升级。1) 连接黑色的串口线连接计算机串口和KVM上的升级口2) 从APC网站下载 AP5201/02 最新固件版本到计算机上3) 进入KVM On Screen Display (OSD) 4) 选择 F4.5) 向下滚动直到Firmware Upgrade 然后按回车enter.6) 选择Y进行固件升级7) KVM 会进入升级模式返回到做固件升级的计算机8) 返回到您下载有固件的计算机上9) 双击下载的可执行文件10) 可执行文件会触发升级依照步骤和相关提示完成升级。完成后,再次进入OSD,选择F4--Firmware Upgrade,检查新的固件版本来确认是否升级成功。