设置方法如下: 1,登陆APC PowerChute Network Shutdown 软件管理界面,打开IE浏览器,输入Http://计算机IP地址:3052 注:这里的计算机IP地址是指这台已经安装了APC PCNS软件的那台计算机的IP地址。 2, 输入用户名和密码,默认都是apc 3,在PCNS管理界面的左侧选择Configure Events,然后选择右侧“UPS:On Battery”事件 4,点击“UPS:On Battery”这个事件所对应的最右侧的“shutdown system”按钮。 5,选中打钩“Yes, I want to shut down the system”。 6,输入转电池后所延时的时间:Shutdown the system only when the event lasts this long (seconds): 注意:这里的时间值是需要换算为秒,这个时间值是从UPS转到电池工作后开始计时。 7,点击Apply(应用),设置即可生效。
注意:默认情况下,每台PCNS客户端在自身关闭后,会触发UPS关闭,该选项在Configure Shutdown菜单下:Turn off the UPS after the shutdown finishes (Not applicable to Parallel Silcon UPS and Smart-UPS VT). 默认该选项已经被选中。用户需要根据自身情况决定是否需要该功能。如果有多台服务器安装了PCNS软件,且需要每台服务器关机时间不同,我们建议在最后关闭的那台计算机上,将turn off the UPS选中。