不间断电源(UPS)
电涌保护和功率调节
制冷
安全和环境监控
机架和配件
配电
预制的数据中心模块
数据中心软件
服务
数据中心、服务器机房和网络机柜
网络和电缆解决方案
查看所有解决方案
业务解决方案
家庭解决方案
获取支持
需要帮助?点击此处开始
产品文档和软件
产品指南
其他链接
自助服务
联系我们
我们的品牌
浏览常见问题解答
使用Windows Firmware Upgrade Utility软件,可以为模拟KVM提供自动化的升级固件的方法。这个软件包含了固件升级包本身以及指定设备的功能。 注意:请到https://www.apc.com/tools/download网址检查并下载最新版本的固件升级包。 以下章节将告诉您如何找到最新的固件升级软件并完成升级步骤。
在您开始之前:1.从APC 网站https://www.apc.com/tools/download 下载最新固件。在可以获得的固件升级包列表中选择你的设备型号及名称。2.选择并下载你想要安装的固件升级包(通常为最新的版本)。3.使用随KVM系统提供的升级线缆,连接计算机的com口到模拟KVM切换器的固件升级接口。 注意:对于多台堆叠的KVM进行统一的升级,连接线缆到第一台主KVM,其他堆叠系统中后续的KVM可以通过连接线一起得到升级4.从模拟KVM切换器的控制台,激活OSD(具体方法见OSD操作),并选择F4 ADM 功能选项。5.选择到 FIRMWARE UPGRADE,按回车。6.按“ Y ” 来激活固件升级模式。
开始升级: 为了升级你的设备的固件:1. 运行开始你之前下载的固件升级程序有如下两个方法 ----双击文件图标。 ----在开始的运行中,输入文件的路径并执行。2.阅读许可协议,选择 I Agree, 并且点击Next。固件升级程序的主界面将会显现。 注意:程序可以检测你的安装环境,设备清单可以显示所有能被升级的设备。如果程序检测到系统中不止一个主设备(主设备指串联安装下的第一个KVM设备),一个警告信息将让你选择主设备(其他KVM设备以它为堆叠主设备)来获得升级。3.选择KVM设备升级,点击OK。4.点击Next来执行升级过程。 ----如果您选择了检测固件版本,程序将比较模拟KVM设备上正运行的版本和下载文件中的固件版本,如果正在运行的版本更高,那么一个警告信息将产生提示,点击Yes继续操作,点击No取消升级。 ----如果你没有选择检测固件版本,程序将在不比较固件版本的情况下直接安装升级文件。5.如果要在升级过程完成前中断它,点击Cancel。一个警告信息将警告你停止未完成的升级可能导致设备的固件丢失。你可以选择继续中止升级或者取消操作。 如果要恢复固件丢失的系统,请看后文。6.当升级过程完成后,将弹出一个信息来确认升级的结果: ----如果升级成功,点击Finish关闭固件升级程序。 ----如果升级不成功,点击Yes来重新尝试升级或者点击No来停止程序进程。点击Cancel关闭固件升级程序。如果你点击了No,模拟KVM切换器的固件可能会丢失。
恢复丢失固件的系统 如果固件升级没有成功:----滑动复位开关到RECOVER位置。----切断模拟KVM切换器的电源。----恢复电源后让模拟KVM切换器重新启动。----将复位开关拨回到NORMAL位置。----切断模拟KVM切换器的电源。----恢复电源后让模拟KVM切换器重新启动。