{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

PM2125C系列多功能仪表如何锁定或解锁测量仪屏幕?

PM2125C系列多功能仪表 同时按住 “ 向上 ”键 和 “OK ”键 持续 2 秒,可锁定或解锁测量仪屏幕 。

EZD160/250端子扩展器的极间距是多少?

EZD160/250壳架断路器配置端子扩展器后,极间距为45mm。

[Q&A]C9系列的微断是否具有限流特性?

具备三级限流特性。

固态继电器SSP1***BDS诊断报警输出的触发条件是什么?

SSP1 面板按键说明如下: Alarm报警输出的触发条件分为以下4种情况: 1、当测试按钮未按下,控制电源故障,负载输出导通 2、当测试按钮未按下,控制电源导通,负载输出电路断开或检测到短路 3、当测试按钮未按下,控制电源断开,负载输出电路断开或检测到短路 4、当测试按钮按下,控制电源断开,负载输出电路断开或检测到短路

热门视频FAQ热门视频

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail

常问通用知识基本知识

如何在LXM28伺服中设置Modbus设备地址?

LXM28伺服中设置Modbus地址是P3-00。 出厂设置为127,可设置范围值1~247。

RCA+IC65系列断路器可以配A9A27005类的手柄吗?

RCA类控制命令元器件不能配延伸旋转手柄。

在NSX/NSXm/NS等塑壳断路器型号中Mic代表什么含义?

塑壳型号中Mic为电子脱扣单元Micrologic的缩写。

如何理解仪表的测量类别?

以下是GB4793.1和IEC61010-1标准对于仪表的测量类别的定义: