浏览常见问题解答



Video: UPS如何设置AP9630/31CH网卡的温度告警范围?
解决方法: 1、首先输入用户名和密码,登陆UPS 网络管理卡界面;
Symmetra PX系列UPS使用的网络管理卡
在不断的进展中,UPS随机的网络管理卡也在不断的更新:
在PCNS软件里设置UPS转电池一段时间后安全关闭计算机的设置方法
APC PowerChute Network Shutdown(PCNS)软件是基于APC UPS网络管理卡(AP9606/AP9617/8/9)的网络安全关闭计算机的关机软件。
对于有网络管理卡的UPS(smart系列(1~10KVA),不含VT)设置电池参数的方法
3, 选择1 – Device Manager,出现以下菜单 1 – Smart-UPS XXX (UPS型号)
Silcon UPS 安装网络管理卡后出现运行时间为0的情况
6、按 上箭头 或 下箭头直到显示 Battery capacity in[Ah]: 7、输入UPS所接电池组的安时数


结果 1 - 10 50

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。