浏览常见问题解答



SRC简要参数规格
Smart-UPS On-Line
通过超级终端调整Smart-UPS运行于电池工作时的输出电压
APC公司的Smart-UPS采用的是在线互动式的电路结构,当UPS工作在在线(on line)状态时,UPS的输出电压跟随输入电压变化,此时输出电压不可以调整。
Smart-UPS RT系列10K以下机型产品彩页
附件为Smart-UPS RT系列10K以下机型产品简介彩页
本文介绍了当Smart-UPS长延时机器不能达到外配电池所能支持的延时时间情况下的检测步骤
电池充满后,单节电池电压可达到13.7-13.8V,放电终止时单节电池电压可达到10-10.5v。检测这些值,可以帮助判断电池是否出了问题;
对于有网络管理卡的UPS(smart系列(1~10KVA),不含VT)设置电池参数的方法
3, 选择1 – Device Manager,出现以下菜单 1 – Smart-UPS XXX (UPS型号)
具有EPO接口的Smart-UPS
SURT20KRMXLICH/SURT20KUXICH SUVTP10KH
Smart-UPS BS系列产品彩页
在此,我们很高兴的通知您,随着公司规模和业务不断发展与扩大, APC - 施耐德电气IT事业部 将随施耐德电气中国总部以及施耐德电气配电事业部亚太总部于2010年1月25日由原址北京市朝阳区酒 仙桥恒通商务园B10号楼搬迁至位于北京朝阳区望京东路6号的施耐德电气大厦,邮政编码:100102;


结果 1 - 10 50

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。