浏览常见问题解答



Silcon AP9604S(版本15以后)的手动设置方法
AMERICAN POWER CONVERSION AP9604S SILCON TRIPLE CHASSIS INFORMATION:
AP9604,AP9604S,AP9604SR的区别
AP 9604 S AP 9604SR都是SILCON协议转换器,只能用于SILON系列UPS。 它们的功能都是一样
如何用计算机串口超级终端配置AP9630/AP9631
tcpip [-i <ip address>] [-s <subnet mask>]
Video: UPS ARP命令如何设置AP9630/31ch网卡的IP地址?
首先为自己的电脑设置一个静态IP,进入CMD界面,输入arp -s IP地址 MAC地址,然后ping刚刚配置的IP。
AP9604简介
若需要外接24V直流电源,将其连至“Optional Power ”端口上。
如何用计算机串口超级终端配置AP9617/AP9618/AP9619
Password : *** American Power Conversion Network Management Card AOS v2.1.1
Video: UPS如何用串口配置AP9630或31ch网卡的IP地址?
任意输入用户名并选择相应图标,选择相应端 口,端口属性依次设置为:每秒位数 2400、数据位 8、奇偶校验 无、停止位 1、数据流控制 无,确定后进入输入界面,单击回车键 输入相应用户名和密码、进入设置界面,输入tcpip -i 'IP地址'、tcpip -s "子网掩码'、tcpip -g "默认网关',依次配置IP地 址、子网掩码、默认网关。


结果 1 - 10 50

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。