浏览常见问题解答



Netbotz五类线CAT5扩展盒(NBAC0208)产品特性
独立供电 通过标准USB线缆与Netbotz420或500连接
Netbotz500主机的USB接口技术规范
USB可选件增加了USB设备到主机之间的长度: USB线缆(NBAC0211):
在USB转串口适配器上增加扩展USB延长线缆或者Hub,会导致已经工作的串口设备需要重新被配置
如果Netbotz主机和USB转串口适配器之间增加扩展USB延长线缆或者Hub,会导致Netbotz主机认为该端口转换器上的所有串口设备为新端口设备。
Netbotz外接传感器安装配置方法
以上步骤也是解决方案在实际安装部署前很好的测试传感器盒线缆的方法。
netbotz455安装和快速配置手册
附件 netbotz 455安装和快速配置手册,请下载使用。
NetBotz产品成功案例
NetBotz 产品成功案例, 附件 包括医疗行业,教育行业,金融行业。
NetBotz兼容性矩阵表彩页
" NetBotz兼容性矩阵表彩页,请见附件
Pod 150/155 能支持哪些传感器?
温湿度传感器 (AP9335TH) NetBotz 点漏水传感器 (NBES 0301 )
NetBotz 不能监测到 v1.8.2版本的Pelco Sarix 摄像头
当Pelco Sarix 摄像头升级到v1.8.2版本后将不再与NetBotz (V 3.3, 4.0 和 4.1)兼容。


结果 1 - 10 50

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。