浏览常见问题解答



Netbotz V3的传感器最长能延长到什么长度?
注意漏水检测绳NBES0308只能用NBES0309(20英尺)来延长。
Netbotz 200支持的传感器有哪些?
AP9335T, AP9335TH, AP9520T, AP9520TH, NBES0302, NBES0303, NBES0304, AP9324
Pod 150/155 能支持哪些传感器?
NetBotz点漏水传感器 (NBES0301) NetBotz 烟雾 传感器 ( NBES 0307)
漏水绳NBES0308能用在哪类Netbotz上?长度是多少?
漏水绳NBES0308目前支持的Netbotz为Netbotz 450,Netbotz 550,Netbotz570。
Netbotz V3产品共享传感器盒功能简介
NetBotz 450 :可以管理一个Rack Access PX-HID。 NetBotz 355 :不支持共享 传感器 盒功能。
Netbotz外接传感器安装配置方法
当在Netbotz传感器盒上添加外置传感器时,要求对其作出正确的配置后它才能正常工作。
在Netbotz V3 基站上删除SNMP监控中手工添加的OID值时,会导致Basic View显示出无效的传感器信息
在Netbotz V3 基站上使用了SNMP监控中手工添加的OID值,然后再删除它们的时候,会导致Basic View下,被监控设备在设备状态栏目中显示出无效的传感器信息,此信息与下例类似:
如果NBPD0180的coordinator 通信中断,Netbotz 无线传感器盒记录的数据会丢失
中发现这些传感器,之前的信息又可以在图表和报告中找到了 任何一个传感器盒在advance view


结果 1 - 10 50

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。