浏览常见问题解答



为何使用940-0272A线缆,利用Windows自带的UPS关机程序,会导致系统蓝屏?
这是一个我们已知的问题:使用940-0272A线缆,利用Windows自带的UPS关机程序,会导致系统蓝屏。
Video: 如何更改SRC6KUXICH的输出电压?
dacaabdb1407457e9e4d9ff9a7d1ccc5
SYMMETRA 专用充电器用户手册
本机在初次装机使用或每次市电停电后来电自动进入工作时,开始均以大电流(额定电流20A),对外配蓄电池组进行充电,直至基本充足电,蓄电池组电压达到蓄电池出气临界电压时,电压判断电路发出信号,令继电器J1工作,接触点KJ1闭合,继电器J2工作,KJ21和KJ22常闭触点断开,切断大电流充电系统输出电路,停止充电,KJ21和KJ22常开触点闭合,接通小电流浮充系统输出电路,开始浮充。
什么是分贝?注意分贝不是噪声专用的!
所谓“分贝”是指两个相同的物理量(例A1 和A0)之比取以10为底的对数并乘以10(或20):N = 10lg(A1/A0)
Video: UPS如何设置AP9622?
85c4d5ec372442449355a7e9b1c0ddbb
Video: Galaxy300 UPS如何开机与关机?
1 a 9fc200286d455dbc245851fa 0 a 8f18


结果 1 - 10 50

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。