浏览常见问题解答



PCBE Agent 8.x 版本的升级
2. PowerChute Business Edition (PCBE) 8.0.X to 8.5.X.
ISX Central 5.x的快速安装指南
为了设置ISX Central 5.x 的IP地址并配置ISX Central,请按以下步骤操作:
PowerChute Business Edition 8.5及以后版本 Linux 安装包签署密钥(Signing Key)问题
包,您可以运行如下命令: rpm --checksig pbeagent-8.5.0*.rpm
用PowerChute Business Edition 8.5 服务器和控制台,PowerChute Business Edition 8..0.1 代理 不能计划定时关机
如果用PCBE 8.5 服务器和控制台配置Agent 代理8.0.1版本的定时关机,则代理不能执行计划关机。
一些通过身份验证服务器进行验证登陆的用户可能无法正常的登陆InfraStruXure Central 5.x 控制台
为解决此问题,应该 设置 更多的搜索的基数,且他们都少于10000用户。
Pcbe agent 8.5 安装在SUSE 10 sp1和sp2系统中显示cpu负载100%
apc PBEAgent 服务 并重新启动系统来解决这个问题。
ISX Central英飞中央管理器 5.x 功能简介
英飞中央管理器5.0提供三种设备平台,基本版(AP9465),标准版(AP9470),企业版(AP9475)。
通过vMA v5.0在VMware ESXi 5.0上安装PowerChute Network Shutdown 3.0版本失败
http://www.apcmedia.com/salestools/PMAR- 8 EMDEM_R0_EN.pdf


结果 1 - 10 50

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。