浏览常见问题解答



是否可以将Netbotz V3系列的摄像头(NBPD0160)使用在Netbotz V2系列主机上?
下一代Netbotz摄像头必须配合下一代Netbotz主机使用,然而,Netbotz V2系列的摄像头(NBPD0121)可以使用在下一代Netbotz主机上。
Netbotz V3主机上新添加的摄像头不能显示时间戳问题。
此问题针对于第三代摄像头盒NBPD0160以及第二代摄像头盒NBPD0121均存在。
如果NBPD0180的coordinator 通信中断,Netbotz 无线传感器盒记录的数据会丢失
如果按照下面的步骤操作,您可以保存路由节点和终端节点的数据
Netbotz V3的传感器最长能延长到什么长度?
Netbotz v3的传感器到主机或传感器盒(NBPD0150)的最长距离可以为100英尺(即30.5m)。
如何选择适合自己的UPS
相信您根据以上步骤应该可以选择到适合自己的UPS,如果有选择的过程中您又遇到新的问题或有疑问,可以拨打:800-810-0160,手机用户请拨打:400-810-0160,我们会根据您的需求再进行建议或推荐。
全球主要安全认证标志介绍
... 各国政府为了 保护 消费者的利益 ... 法律条文来 保护 产品的 安全 ,对涉及 安全 、卫生、环境 保护 和电磁干扰 ...
Galaxy7000系列UPS安装要求的输入、输出、电池保护断路器与线径
... 输出、电池 保护 断路器,线径有严格 ... 必须敷设的相关输入、输出 保护 断路器,线缆的线径。
UPS如何安全度过“假期”------Smart系列(SU/SUA/SURT/SUVT)
UPS也要彻底关断,一是避免 安全 隐患;二是避免电池放电,造成电池损坏或


结果 1 - 10 50

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。