浏览常见问题解答

Video: 如何通过屏幕将SPM6K的报警声音静音?

发布日期: 27 八月 2021

问题描述:

通过屏幕将SPM6K的报警声音静音

所属产品线:

SP

解决方法:

SPM6K出厂默认的声音告警为启用,即当UPS在电池供电供电或UPS出现故障告警时机器会有蜂鸣器告警,如果要关闭蜂鸣器的声音报警,可通过如下操作将蜂鸣器告警声音消除:

  1. 在显示界面按确认键进入主菜单;
  2. 按上下键找到'SET'设置菜单,按确认键进入设置界面;
  3. 在设置界面按上下键找到声音告警设置这一项;
  4. 找到声音告警项后按确认键进入,当现实的'y'开始闪烁后可通过上下键将其调整为'n',即关闭蜂鸣器告警,按确认键保存;
  5. 关闭声音告警后,按'ESC'返回到显示界面;

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。