浏览常见问题解答

Video: Galaxy VM系列如何设置输入输出继电器的信号?

发布日期: 27 八月 2021

问题描述:

Galaxy VM系列设置输入输出继电器的信号

所属产品线:

Galaxy VM

解决方法:

配置输入接点信号步骤如下

1. 在显示屏上,选择配置> 输入接点  并选择要配置的输入接点,可以配置六个输入接点信号

2. 选择其中一个输入接点,可以配置以下几种输入信号:强制关闭充电器  外部储能:重要故障  外部储能次要故障   禁用高效模式 禁止从静态旁路切换 飞轮无法运行 自定义输入2 自定义输入1 接地故障  外部电池监控已检测到错误 电池室不能通风  由发电机组供电

3. 选择以上想要设置的输入信号,点击确定保存设置。

配置输出继电器信号步骤如下

1. 在显示屏上,选择配置> 输出继电器并选择需要配置的输出继电器。

2. 从下表选择要使用特定输出继电器的功能:

可选择的报警列表如下 常见警报  正常运行  电池运行  维护旁路 静态旁路 高效模式 输出过载   风扇不能运行 电池未正确工作  电池已断开  电池电压过低  输入超限  旁路超限  UPS 警告  UPS严重故障  外部故障 UPS维护模式  系统严重故障  系统警告 系统常见警报

3. 选择以上想要设置的输入信号,点击确定保存设置。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。