浏览常见问题解答

Video: 如何设置ACRD300送风及制冷温度

发布日期: 27 八月 2021

问题描述:

ACRD300设置送风及制冷温度

所属产品线:

InRow

解决方法:

点击主菜单标识,在主菜单中选择Configuration,然后选择Group,再选择Cooling,在Supply Air Setpoint选项中设置送风温度值(送风温度值设置范围为15.0-30.2℃),设置完成后注意点击右侧OK键保存设置值,在Cool Setpoint选项中设置制冷温度值(制冷温度值设置范围为17.8-35.0℃),设置完成后同样注意点击右侧OK键保存设置值,最后选择主菜单标识,返回主菜单界面。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。