浏览常见问题解答

Video: 如何通过超级终端更改 SURT系列机器的输出频率?

发布日期: 29 七月 2021

问题描述:

如何通过超级终端更改 SURT系列机器的输出频率。

所属产品线:

Smart

解决方法:

1.启动超级终端,名称随意选择,图标选择默认第一个图标,点击OK;

2.连接方式选择串口,选择实际使用的串口,点击OK;

3. 按2400 ,8,无,1,无 的顺序设置串口,点击OK,进入超级终端界面;

4. 在超级终端界面下按ENTER键,显示UPS相关信息以及设置和控制选项;

5. 按数字1进入UPS setting选项,可以看到第2个为Output Frequence 输出频率;

6. 输入数字2进入Output Frequence 输出频率选项,屏幕弹出5个选项;

7.选择相应需要的输出频率,键入对应数字即可,操作完成后,键入大写的YES,按回车键,输出频率即调整为设置值。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。