浏览常见问题解答

Video: UPS如何在网络管理卡中设置自检?

发布日期: 28 七月 2021

问题描述:

本视频介绍如何通过网络管理卡的Web界面设置UPS进行自检。

所属产品线:

UPS附件卡

解决方法:

打开浏览器,在地址栏输入网络管理卡的IP地址,进入登录界面输入用户名和密码。进入网络管理卡界面,依次点击UPS-->self-test schedule,在弹出的界面可以选择自检的四种模式,分别为Never、Every 7 Days、Every 14 Days、UPS Startup,客户可以根据自己的需要选择其一后单击Apply。依次点击UPS-->Diagnostics,在弹出的界面可以操作UPS进行单次自检。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。