浏览常见问题解答

Video: UPS如何连接SRC2000ICH内置电池?

发布日期: 28 七月 2021

问题描述:

UPS如何连接SRC2000ICH内置电池。

所属产品线:

SRC

解决方法:

SRC2000ICH电池连接,取下UPS背后黄色的电池连接器,将电池连接器插入电池导通片插口,并用力插紧,直到不能再往里推为止。这样,SRC2000ICH的电池即连接成功。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。