浏览常见问题解答

如何在Vmware esxi5.1上启动和关闭powerchute network shutdown(PCNS) 进程?

发布日期: 31 五月 2013

在Vmware esxi5.1上启动和关闭powerchute network shutdown(PCNS) 进程的方法如下:

登陆VMA5.1控制台,开启和停止pcns进程,可以直接输入下面命令:

开启:sudo  /etc/rc.d/init.d/PowerChute  start

停止:  sudo  /etc/rc.d/init.d/PowerChute  stop



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。