浏览常见问题解答

由于网卡未拔,导致超级终端无法登陆如何解决?

发布日期: 27 五月 2013

     由于网卡未拔,可能因为网卡占用通讯通道而导致无法登陆超级终端简单模式,即按 "Y" 无反应,从而无法进入此模式设置电池参数。

     解决方法:
     先登入网卡,即按回车键;然后登出网卡,对于AP9619可选择4 Log out登出,对于AP9631可直接输入exit登出。
     登出后再按“Y” 即可进入简单模式设置电池参数。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。