浏览常见问题解答

UPS的听觉噪音量级

发布日期: 27 五月 2013

         APC的UPS听觉噪音采用单位dBA. 其中,dB为一种噪音计量单位:分贝,是一种标示能量的单位,后面的"A"表示测量噪声数值时采用的是A级计权。(A级计权主要用于基本检测,属于一种比较普遍的检测计权方式。)

         以下是按普通人的听觉对不同分贝数进行简单说明:
         0-20分贝 很静、几乎感觉不到。 
 
        20-40分贝安静、犹如轻声絮语。 
 
        40-60分贝一般、普通室内谈话。 
 
       60-70分贝吵闹、有损神经。 
 
       70-90分贝很吵、神经细胞受到破坏。 
 
       90-100分贝 吵闹加剧、听力受损。 
 
       100-120分贝难以忍受、呆一分钟即暂时致聋。
       更形象的比较是,40分贝的噪音大概相当于一只蚊子飞过。

       APC的UPS在不同功率段,其听觉噪音量级也不同,通常功率越大,噪音越大,具体量级数值可见相关产品页面。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。