浏览常见问题解答

梅兰机器表面颜色的色标(色卡号)

发布日期: 27 五月 2013

 Galaxy3500 /Galaxy5000 /Galaxy5500 /Galaxy6000 /Galaxy7000系列表面颜色的色标为RAL9023;
Galaxy PW 外部机柜色标为RAL9002.

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。