浏览常见问题解答

如何粗略估算出UPS输入输出导线的线径

发布日期: 27 五月 2013

 选择电路中导线的线径涉及到这个概念:导线额定电流值。就是导线在不同环境温度下,线芯温度达到并稳定在额定温度(25摄氏度)时所测得的最大允许载流量,这也就是导线安全载流量,导线可以过载,但会引起温度上升,引起绝缘加速老化,温度越高,老化越快,寿命缩短的很快,如短路,导线会很快烧断。安全载流量即为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度。一般规定是:铜线选58Amm2;铝线选35Amm2。我们通过UPS的额定工作电压及容量,考虑上裕量,即可粗略估算出UPS输入输出导线的线径。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。