浏览常见问题解答

关于网卡未拔下如何进入超级终端设置电池参数

发布日期: 27 五月 2013

 在用户设置电池参数时经常无法登陆,也就是按shift+y之后仍然无反应,在此种情况下,如果用户未拔网卡可能会造成通讯被占用,但是此种情况下我们可以先登入网卡,也就直接按回车,登入网卡设置界面然后登出,9619网卡选择4 log out9631网卡直接输入exit,退出后再按shift+y就可以了。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。