浏览常见问题解答

VT/G3500机器有报警声但报警灯不亮时的处理方法

发布日期: 27 五月 2013

 问题:VT/G3500出现报警声,但故障灯不亮,液晶屏上也没有显示报警信息,应怎样处理?

产品线:VT/G3500系列

原因:此情况可能是生命检测周期中预定开机检测的报警。这是机器固件版本升级到FW7.07及以上版本以后增加的一个新功能LCM以后产生的新功能:当机器首次连续5天送电后即会出现报警声,但报警不会直接显示在液晶屏上。

解决方法用户只需要在LCM菜单中将其关闭即可,Enable Alarm Setting –No.

界面如下:


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。