浏览常见问题解答

Galaxy 300的每小时通风量

发布日期: 10 四月 2013

 Galaxy 300的每小时通风量

 

问题:

G300每小时通风量是多少?



产品线:

Galaxy 300

运行环境:

数据中心、机房

原因:

客户需求

解决方法:

966m3/h for the 3/3 : 40kVA,3/1:30kVA unit

600m3/h for the 3/3 : 10kVA,15kVA,20kVA,and 3/115kVA,10kVA units

726m3/h for the 3/1 : 20kVA


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。