浏览常见问题解答

服务期将到期

发布日期: 09 四月 2013

FAQ

问题:
报警信息:End of warranty服务期将到期).
 UND.MSG 并伴随感叹号橙黄报警灯亮和报警声。

产品线:  
GALAXY 5000 20KVA-120KVA系列 UPS

运行环境: 单机或并机UPS系统运行。
 
原因:
      工程师在调试之初预设了保修期为一年,在设备运行到10-12个月时就会出现上述报警,提醒用户此设备将要出保,建议对设备进行检查,续保或购买保养养合同。
 
解决方法:
 1)采用面板可复位报警声:
   选择书本键,在主菜单中,选择command ——报警声复位。
 2)选择书本键,在主菜单中,选择command 的倒数第一行LCM display inhibition 进入,  输入密码 :000 ,确认,即可消除报警。
 
Solution:
     1。press 7 menu key
     2. select command
     3. select LCM display inhibition ( password : 0 0 0 enter ,YES. )

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。