浏览常见问题解答

为什么网卡读出机器型号标记但是实际为长机

发布日期: 27 五月 2013

 有一些客户在日常使用网卡时会发现SURT机器接上网卡在网卡界面上读到为标记,即XLICH结尾机器,但是实际为UXICH,这种情况属于正常,因为此型号机器标机,长机主板相同,所以网卡检测结果会出现偏差。
因此查看型号时必须在机器上面查看,一切以机身上看见的为准。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。