浏览常见问题解答

SYBTH4和SYBT4有什么区别?

发布日期: 27 五月 2013

 SYBT4是可用于Symmetra PX, SUVT和Galaxy 3500的热插拔电池系统;
SYBTH4是用于Galaxy 3500的高性能热插拔电池系统。

单节7.2AH,有4个电池模块,它们容量、尺寸均相同。

区别在于,SYBTH4的设计寿命高达10-12年,每个电池模块包含
8节松下LC-P127R2P或同等电池。




对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。