浏览常见问题解答

BR1000-CH的替代机型,及替代机型与其区别

发布日期: 05 三月 2013

 BR1000-CH的停产年份为2012,替代机型为BX1100CI-CN

 

BR1000-CHBX1100CI-CN的区别:

Feature

BR1000-CH

BX1100CI-CN

颜色

白色

黑色

输出容量

1000VA/600W

1100VA/660W

尺寸(mm)**

220*130*340

215*130*336

净重(KG)

12

12

600W负载的延时时间(min)

4.2

3.2

输出插座(Chinese)

4(备用电池)2(浪涌保护)

6(备用电池)

 

参考资料:

https://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BX1100CI-CN

https://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR1000-CH


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。