浏览常见问题解答

漏水绳NBES0308能用在哪类Netbotz上?长度是多少?

发布日期: 06 一月 2013

漏水绳NBES0308目前支持的Netbotz为Netbotz 450,Netbotz 550,Netbotz570。
NBES0308 长度为20ft(6.1m).
NBES0308只能通过NBES0309延长,最长长度为30.5m.
NBES0309长度为20ft(6.1m)

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。