浏览常见问题解答

nbrk0201如何使用Modubus RS485接口?

发布日期: 06 一月 2013

 nbrk0201 要连接至楼宇自控系统,请使用 Modbus RS-485 接口。Modbus 接口支持 2 芯 RS-485 线缆和接
地线。此外,Modbus 要求在总线控制器上应装有终端电阻和极化电阻。总线的各端均需装有
150 ohm 的电阻(已提供),而且在总线的 D1 到 +5 Vdc 接口之间以及 D0 到 GND 接口之间均
需装有 400-650 ohm 的电阻(已提供)。可将 Modbus 的通信速度配置为 9600 或 19200 bps。默
认设置为 9600 bps。
附件为Modbus协议。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。