浏览常见问题解答

如何监控APC UPS

发布日期: 02 十二月 2012

如何监控APC UPS

监控APC UPS的方式有如下几种:

 

1,APC smart UPS 的监控方式

(1) 网络监控:通过网络管理卡(AP9631chAP9619)的SNMP协议监控,请下载我们提供的MIB

(2) APC自身提供的串口监控:需要使用APC提供的串口协议监控,具体方法请参考连接   FA165134

(3) ModbusJbus监控:需要配置AP9622监控卡通过如下协议监控

 

2,APC SY UPS的监控方式

(1) 网络监控:通过网络管理卡(AP9631chAP9619)的SNMP协议监控,请下载我们提供的MIB

(2) ModbusJbus监控:需要配置AP9622监控卡通过如下协议监控

 

 

3,APC SY 250/500K 的监控方式

         (1) 网络和modbus监控:通过网络管理卡(AP9635)的SNMP协议监控,请下载我们提供的MIB库和modbus通信协议


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。