浏览常见问题解答

恢复AP9617/AP9618/AP9619/AP9630ch/AP9631ch的缺省密码

发布日期: 02 十二月 2012

如何恢复AP9617/AP9618/AP9619/AP9630ch/AP9631ch的缺省密码


何恢复AP9617/AP9618/AP9619的缺省
密码

恢复缺省用户名和密码的步骤如下:
1.
连接串口线940-0024,一端连接UPS的串口,一端连接电脑的串口
2.
运行终端程序(例如,HyperTerminal®)将选定端口配置为:波特率24008 个数据位、无奇偶校验、1 个停止位和无数据流控制。 3. ENTER 键(如有必要可重复按)显示 User Name 提示。如果无法显示 User Name 提示,请验证以下项目:
-
串行端口是否被其他应用程序占用。
-
终端设置是否与第 2 步中指定的设置相同。
-
是否使用第 1 步中指定的正确线缆。 4.出现User Name 提示后,
此时用尖头的曲别针按卡上的小Reset按钮,状态灯会绿色和橘黄色交替快速闪烁,然后再按一次Reset按钮,状态灯会熄灭,此时迅速不停的按键盘上的回车键,当再次提示username时候,输入小写的apc,回车后,会有password提示,也输入小写的apc
5.
步骤4的整个过程需要30秒内完成,如果延时,请重新进行步骤4
6.
进入网卡的菜单后,选择System-->User manager来重新修改用户名和密码,然后选择Advance-Accept changes,保存设置。
7.
成功保存后,按Esc键退至最上层菜单,选择Logout正常退出。

如何恢复AP9630/AP9631的缺省密码

1. 可以用两种通讯线缆连接设置,设置结果一样: A串口线940-0024, 一端连接UPS的串口,一端连接电脑的串口。运行终端程序(例如,HyperTerminal®)将选定端口配置为:波特率24008 个数据位、无奇偶校验、1 个停止位和无数据流控制。 B串口线940-0299一端连接网络管理卡上的配置端口,一端连接电脑的串口。运行终端程序(例如,HyperTerminal®),将选定端口配置为:波特率9600 8 个数据位、无奇偶校验、1 个停止位和无数据流控制。
2.
ENTER 键(如有必要可重复按)显示 User Name 提示。如果无法显示 User Name 提示,请验证以下项目:
-
串行端口是否被其他应用程序占用。
-
终端设置是否与第 1 步中指定的设置相同。
-
是否使用第 1 步中指定的正确线缆。
3.
出现User Name 提示后,按 Reset(重置)按钮。Status(状态)指示灯将在橙色和绿色之间交替闪烁。在指示灯闪烁时,立刻再次按Reset 按钮,暂时将用户名和密码重置为默认值。
4.
ENTER 键(如有必要可重复按)重新显示 User Name 提示,然后使用默认的 apc 作为用户名和
密码。(如果在重新显示User Name提示后的 30 秒内仍未成功登录,则必须重复第 5 步重新登录。)
5.
在命令行界面中,使用以下命令更改 User NamePassword 设置,两者当前均为apc
user -an yourAdministratorName
user -ap yourAdministratorPassword
例如,要将管理员用户名更改为 Admin,则键入:
user -an Admin
6.
键入 quit(放弃) 或 exit 注销,重新连接断开的串行线缆,然后重新启动禁用的服务。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。