浏览常见问题解答

PowerChute Business Editionru软件中的三部分agent,server和console之间的关系是什么?

发布日期: 02 十二月 2012

Powerchute Business Editionru软件中的三部分agent,server和console之间的关系是什么?

PCBE的体系结构:

PCBE具有简明的结构,它由安装在与UPS进行串行通信的计算机上的代理端agents)、一个用于从这些代理端(agents)收集信息的PowerChute服务器端server)和一个用于集中管理这些信息的PowerChute控制台Console)构成。

 

代理端的基本功能:与UPS通过串行通讯/USB通讯方式,实现操作系统安全关闭的功能

 

PowerChute服务器端:通过网络收集代理端的信息

PowerChute控制台:集中管理来自服务器端的信息,实现UPS集中管理


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。