浏览常见问题解答

SURT192XLBP的使用

发布日期: 02 十二月 2012

SURT192XLBP的使用

SURT192XLBP为SURT3000,5000,6000,8000,10000系列产品所使用的电池包,虽然也可以提供2组192V DC的直流电,但是无法应用于SURT15K/20K产品。

原因为:

1.安德森接口完全不同,无法连接。

2.内部电池连接线径不同,如果应用于大功率UPS,会有过热着火的风险。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。