浏览常见问题解答

APC Smart产品附送9针串口线

发布日期: 02 十二月 2012

 APC Smart产品附送9针串口线

APC Smart产品附送9针串口线,用于串口通讯,设置电池参数以及其他参数校正等功能。

具体描述:其型号为940-0024或者为940-1524,颜色为黑色,两端接口全部为9针串口形式,分别为针和孔,两端可以对插。940-0024或者为940-1524此编号标注在两端黑色塑料头上。

所有APC Smart产品附送9针串口线可以通用使用,但是与标准串口线线序不同,9针线序不提供。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。