浏览常见问题解答

如果程序内的快捷方式无法正常打开Powerchute Business Edition的网页页面,如何通过其他方式打开。

发布日期: 02 十二月 2012

如果程序内的快捷方式无法正常打开Powerchute Business Edition的网页页面,如何通过其他方式打开。
可以通过在IE浏览器的地址栏中,输入http://127.0.0.1:3052或https://127.0.0.1:6547来打开代理web页面。    

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。