浏览常见问题解答

BR1500G-CN内置电池

发布日期: 02 十二月 2012

BR1500G-CN内置电池
BR1500G-CN为内置电池UPS,同时可以连接一个原厂外置电池包,电池包型号:BR24BPG 。

此机型内置电池为2只12V 9AH电池,电池更换不限定品牌,如果电池已到使用寿命(3年以上),可联系当地经销商更换。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。