浏览常见问题解答

SC420ICH内置电池

发布日期: 02 十二月 2012

SC420ICH内置电池
SC420ICH为内置电池UPS,同时无法连接外置电池。

此机型内置电池为1只12V 7AH电池,电池更换不限定品牌,如果电池已到使用寿命(3年以上),可联系当地经销商更换。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。