浏览常见问题解答

SURT1000XLICH内置电池

发布日期: 02 十二月 2012

SURT1000XLICH内置电池
SURT1000XLICH为标长两用UPS,既有外置电池,也可外接电池。

此UPS内置电池为4只12V 9AH电池,电池更换不限定品牌,如果电池已到使用寿命(3年以上),可联系当地经销商更换。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。