浏览常见问题解答

SU5000UXICH输入输出线径空开

发布日期: 02 十二月 2012

SU5000UXICH输入输出线径

SU5000UXICH交流输入输出均为硬线连接方式:

交流输入输出的线径为:3*6mm2

交流输入输出空开为:32A 1P

直流线径为:25mm2

直流空开为:125A


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。