浏览常见问题解答

在StruxureWare Data Center Expert的web页面 中是否可以利用netbotz序列号来搜索设备?

发布日期: 02 十二月 2012

StruxureWare Data Center Expertweb页面 中是否可以利用netbotz序列号来搜索设备?

StruxureWare Data Center Expert7.2版本的web界面中加入了搜索传感器和设备的功能。我们可以通过设备序列号来查找设备,2版本的Netbotz设备序列号就是设备的MAC地址。如果在搜索中输入特殊字符,比如MAC地址中间的冒号,就不能正常搜索。为了解决这个问题,可以将特殊字符放在双引号内。如例,如果Netbotz的序列号是MAC地址00:02:d3:02:01:01,直接查找是找不到的。我们可以给MAC加上双引号来查找,"00:02:d3:02:01:01",就可以找到设备了。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。