浏览常见问题解答

Weak battery/no batt are connected报警的消除

发布日期: 01 十二月 2012

 Weak battery / no batt are connected此报警会出现在SURT15K/20KUXICH以及VT系列产品中,

Weak batteryUPS在放电过程中检测到电池的虚弱状态,可以通过充电予以消除(视电池的使用年限及实际状态而定);

no batt are connected 需检查电池保险或直流断路器,检查直流线路是否有开路,确认电池寿命及电池端电压。

同时,如果能够确认此条报警产生前,UPS有长时间电池状态工作,建议可以先将UPS内电池容量设置减小,待检测电池容量正常后(报警消失),再设置会正常容量值。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。