浏览常见问题解答

UPS来电自启动问题

发布日期: 01 十二月 2012

 APC系列UPS,全部支持来电自启动,但前提是UPS的电池没有过度放电,电池电压足够支持UPS的下一次启动。

由此,如果UPS上次的状态是电池耗尽导致关机,那么必须保证连接交流电后对UPS长时间充电,依照电池性能,一段时间后UPS电池充电达到开机电压,UPS自动开机。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。