浏览常见问题解答

温湿度探头AP9335TH的参数

发布日期: 01 十二月 2012

 温湿度探头AP9335TH的参数是什么?

温度 :

精度±2ºC (±3ºF)。

范围 0 -40ºC (32 -104ºF)

 

湿度:

精度: ±4% RH, 范围:20 to 90% RH, 在25ºC (77ºF)条件下
精度: ±8% RH, 范围:30 to 80% RH, 在15 - 30ºC (59 -95ºF)条件下


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。