浏览常见问题解答

PC专用后备式UPS-BK500Y-CH/BK1000Y-CH

发布日期: 01 十二月 2012

 Back-UPS家族中有两款机型:BK500Y-CH,BK1000Y-CH为电脑专用UPS。
与系列中其它机型相比,它们的设计频率为120Hz(电池供电时的逆变频率)。
对于电脑来讲,它的电源设计可以接受120Hz的频率,而市场上其它电子设备,均为50Hz设计,不能适应120Hz供电。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。