浏览常见问题解答

电池的安装存放要求

发布日期: 01 十二月 2012

1.电池应存放在通风干燥的环境中。
2.未拆除原包装的电池储存温度可在-20℃至+45℃范围内,但理想的储存温度在+15℃至+25℃之间(过高的储存温度会减少电池的储存寿命或降低电池的性能)
3.在20℃时刚出厂的蓄电池存放时间若达到6个月,则必须进行初充电,以后每隔3至4个月,应进行一次再充电。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。