浏览常见问题解答

EPO介绍

发布日期: 01 十二月 2012

 EPO介绍
EPO (Emergency power off) 又称为紧急电源关断开关,在紧急情况下,通过EPO可以断开UPS的输出。

EPO为一个常开触点,无需外部电源,由UPS的一个12V/24V的电源驱动。有些机型如Symmetra LX还支持有源方式。

EPO 的主要功能是通过一个远程的无源或有源开关电路,在紧急情况下,比如火灾发生时,将远程的UPS紧急关闭。

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。